DUG_Regulador de Luz Rotativo_WSE-03

Emparelhar o dispositivo com procura automática

O emparelhamento do dispositivo com digitalização automática deteta automaticamente o dispositivo quando o dispositivo correspondente está ligado.
  1. Na página Principal, toque em +.
  2. Toque em Digitalização automática > Confirmar.
  3. Ative as permissões para Aceder à localização e Wi-Fi para analisar o dispositivo e toque em Iniciar análise.
    NOTA: Se tiver várias gateways, execute o Passo 4 ou avance para o Passo 5.
  4. Toque em Selecionar hub e selecione o hub Wiser no menu deslizante.
  5. Remova o botão do dispositivo e pressione brevemente o botão de pressão 3 vezes (< 0,5 s) e aguarde alguns segundos até a procura do dispositivo estar concluída.
    O LED pisca a âmbar.
    SUGESTÃO: Se desejar emparelhar vários dispositivos ao mesmo tempo, execute o passo 5 em cada dispositivo e aguarde alguns segundos para que eles sejam detetados.
  6. Toque em Seguinte (A) e selecione Regulador rotativo.

  7. Assim que o dispositivo estiver adicionado com sucesso, toque em Concluído.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?