DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Vinculación del dispositivo con el escaneo automático

Al emparejar el dispositivo con el escaneo automático, se detecta automáticamente el dispositivo cuando se active el dispositivo correspondiente.
  1. En la página Inicio, toque +.
  2. Pulse Escaneo automático > Confirmar.
  3. Habilite los permisos de Ubicación de acceso y Wi-Fi para explorar el dispositivo y pulse Iniciar exploración.
    NOTA: Si tiene varios hubs, ejecute el paso 4 o continúe con el paso 5.
  4. Pulse Seleccionar hub y seleccione el Gateway Wiser en el menú desplegable.
  5. Retire el botón del dispositivo y pulse brevemente el pulsador 3 veces (<0,5 s) y espere unos segundos hasta que se complete la búsqueda del dispositivo.
    El LED parpadea en color ámbar.
    SUGERENCIA: Si desea emparejar varios dispositivos a la vez, realice el paso 5 en cada dispositivo y espere unos segundos hasta que se detecten.
  6. Puntee Next (A) y seleccione Rotary Dimmer.

  7. Cuando el dispositivo se haya añadido correctamente, pulse Listo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?