DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Exempel på automation

I den här demonstrationen visas hur du skapar en automation för att stänga av ljusströmställaren vid den schemalagda tidpunkten.
  1. Gå till Automatisering > + för att skapa en automatisering.
  2. Tryck på Redigera namn, ange namnet på automationen och tryck på Spara.
    TIPS! Du kan välja en bild som bäst motsvarar din automatisering genom att trycka på .
  3. Tryck på Lägg till villkor > Schema.
    • Tryck på Upprepa (A), välj de dagar du vill aktivera schemat och tryck på Spara.

    • Ställ in starttiden (B) för automationen och tryck på Nästa.

  4. Tryck på Lägg till uppgift > Kör enheten > Strömställarpuck.
  5. Tryck på Strömställare i snabbmenyn, välj Av (C) och tryck på Spara.

  6. Tryck på Nästa.
  7. Tryck på Spara på sidan Automations-inställningar.

    Automatisering är nu tillgängligt under fliken Automation. Använd växlingsknapp för att aktivera/inaktivera automatisering.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?