DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Inställning av schema

Enheten kan styras helt enligt schema. När schemat är inställt fungerar enheten vid en viss tidpunkt.
  1. Klicka på Schemalägg > Lägg till schema i kontrollpanelen för enheten för att lägga till ett schema.
  2. Ställ in tiden (A) i menyn Lägg till schema.
    OBS: Schemat fungerar enligt tidszonen där enheten finns.
  3. Tryck på Upprepa (B) för att välja de dagar du vill ange i schemat.
  4. Tryck på Anteckning (C), skriv in anteckningen och tryck på Bekräfta.
  5. Tryck på växlingsknappen (D) för att aktivera Notifiering för schemat. Appen kommer att skicka ett meddelande om att den schemalagda aktiviteten körs vid den schemalagda tidpunkten.
  6. Klicka på Växla (E) och markera valfritt alternativ, eller Av .

  7. Tryck på Spara.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?