DUG_Micro Module árnyékolásvezérlő_WSE-02

Az eszközről

A Wiser árnyékolásvezérlő mikromodul (a továbbiakban: Mikromodul) az intelligens redőnyök működési előnyeit kombinálja a hagyományos kettős mechanikus nyomógombos kapcsolókkal. Egy hagyományos kapcsolót csatlakoztatott eszközzé alakít át, amely a kapcsolóról vagy a Wiser alkalmazással vezérelhető.
A relé érintkezői mechanikusan egymáshoz vannak rögzítve, így a két relé kimenet egyidejű kioldása nem lehetséges.
MEGJEGYZÉS: Ne vezéreljen olyan eszközöket, amelyek az állandó tápellátástól függnek.

Vezérlő opciók

Az otthon felügyelete Wiser Home mobilalkalmazással: A modul Wiser appon keresztüli vezérléséhez szüksége lesz a Wiser hubra. Lásd A készülék párosítása című részt.

Közvetlen működtetés: A mikromodul vezérelhető közvetlenül nyomógomb segítségével is. Azt mechanikus dupla nyomógombos kapcsolóval is csatlakoztathatja. Lásd Kézi üzem.

További jellemzők:

  • Távvezérelt, maximum 10 kettős mechanikus nyomógombos kapcsolóval.

  • A motor sérülés elleni védelme két, mechanikusan és elektromosan reteszelt reléérintkezővel.

  • Elektronikus túlterhelés elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem és rövidzárlat elleni védelem.

  • Ütemezés beállítása.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?