DUG_ITRV_WSE-01

Laiteparin muodostus automaattisen skannauksen avulla

Automaattisen skannauksen avulla tehtävä laiteparin muodostus havaitsee laitteen automaattisesti, kun vastaavan laitteen virta on kytketty.
Laitteen pariliitos:
HUOMAUTUS: Muista asettaa paristot, jotta laite saa virtaa.
  1. Napauta Koti-sivulla +.
  2. Napauta Automaattinen skannaus ja napauta Vahvista.
  3. Jos sinulla on useita keskusyksiköitä, tee vaihe 4 tai siirry vaiheeseen 5.
  4. Napsauta Valitse keskusyksikkö ja valitse Wiser-keskusyksikkö liukuvalikosta.
  5. Käännä suojusta suuntaan + ja pidä sitä käännettynä muutaman sekunnin ajan.
    HUOMAUTUS: Odota muutama sekunti, kunnes laitehaku on päättynyt.
  6. Napauta Next (A) ja valitse iTRV.

  7. Kun laitteen lisäys onnistui, valitse Valmis.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?