DUG_ITRV_WSE-01

Huonelämpötilan asettaminen sovelluksella

Wiser-sovelluksen avulla huonelämpötilaa voidaan nostaa/laskea.
HUOMAUTUS: Voit säätää huonelämpötilaa vain ryhmätermostaatin ohjauspaneelin kautta.
  1. Napauta Pääsivulla Kaikki laitteet > Patteritermostaatit.
  2. Ohjauspaneelisivulla voit säätää lämpötilaa (A) jommallakummalla seuraavista tavoista:
    • Suurenna/pienennä lämpötilan ohjearvoa napsauttamalla ”+” tai ”-”-merkkiä.
    • Suurenna tai pienennä lämpötilan ohjearvoa vetämällä liukupalkkia ylös/alas.

  3. Jos vedät liukupalkin ala-asentoon, ohjauspaneelisivu näyttää laitteen OFF-asennossa (B), mutta laite toimii 4 °C:n ohjearvolla.
    HUOMAUTUS:
    • iTRV-ohjearvolämpötila on 4 °C - 30 °C.

    • Jokainen ”+/-”-painikkeen napautus suurentaa tai pienentää ohjearvolämpötilaa 0,5 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?