DUG_ITRV_WSE-01

Huonelämpötilan säätäminen manuaalisesti

Huonelämpötilaa voidaan nostaa/laskea manuaalisesti kiertämällä termostaatin suojusta.

Käännä termostaatin suojusta:

  • +”-suuntaan, kun haluat nostaa lämpötilan ohjearvoa. Punainen LED-valo syttyy 5 sekunnin ajaksi.

  • ”-”-suuntaan, kun haluat laskea lämpötilan ohjearvoa. Sininen LED syttyy 5 sekunnin ajaksi.

Kun termostaatin suojusta käännetään, ohjearvolämpötila suurenee/pienenee 2 °C nykyisestä huonelämpötilan asetusarvosta. Tehostus on aktiivinen 1 tunnin ajan.

HUOMAUTUS: Jos ohjearvolämpötila on jo yli 2 °C huonelämpötilan ylä- tai alapuolella, tehostus ei muuta ohjearvolämpötilaa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?