DUG_ITRV_WSE-01

Tehostustilan käyttäminen

Tehostustilan avulla ohjearvo suurenee 2ºC huonelämpötilan nykyisen.
Paineenkorotustilan käyttö:
  1. Napsauta Koti-sivulla Kaikki laitteet > Patteritermostaatti.
  2. Valitse laitteen ohjauspaneelin sivulla .
  3. Valitse liukuvalikosta Tehostuksen kesto (A) ja napsauta Vahvista-painiketta.
    HUOMAUTUS:
    • Tehostuksen keston oletusarvona on 1 tunti.

    • Liukupalkkia voidaan käyttää tehostustilan aikana.

    • Tehostustila pysähtyy automaattisesti, kun tehostuksen kesto on päättynyt.

    • Jos nykyinen lämpötila on 28,5ºC - 29,5ºC, tehostustila asettaa lämpötilan enimmäislämpötilaan (30ºC).

  4. Voit poistaa tehostetilan käytöstä manuaalisesti siirtymällä ohjauspaneelin sivulle ja napauttamalla .
  5. Valitse liukuvalikosta Pois päältä(B) ja napsauta Vahvista-painiketta.
    HUOMAUTUS: Tehostustila kytketään pois päältä, jos säädät laitteen ohjearvoa manuaalisesti tai muutat lämpötilaa sovelluksen liukupalkilla nykyistä lämpötilaa alhaisemmaksi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?