DUG_ITRV_WSE-01

Paristojen vaihtaminen

Vaihda paristot, kun paristovirta on vähissä tai kriittisen alhainen. Termostaatin keskimmäinen LED ilmoittaa, kun paristot on vaihdettava.
+ LED Keskimmäinen LED – LED Merkitys
Pois päältä Jatkuva punainen, 1 s, kerran tunnissa. Pois päältä Paristovirta, alhainen. Vaihda.
HUOMAUTUS: Tämä lähettää ilmoituksen sovellukseen.
Pois päältä Vilkkuu punaisena 5 sekunnin ajan kerran minuutissa. Pois päältä Paristovirta on kriittisen alhainen.
Vaihda välittömästi.
HUOMAUTUS: Tämä lähettää ilmoituksen sovellukseen.

Vaihda laitteeseen 2*1,5 V IEC LR6 (AA) -alkaliparistot. Tarkista, että paristot (plus- ja miinusnavat) ovat oikein päin. Napaisuus on ilmoitettu laitteen liittimissä.

HUOMAUTUS: Käytetyt paristot on hävitettävä säädösten mukaisesti. Ne on kierrätettävä asianmukaisesti, mikä auttaa suojelemaan ympäristöä ja vähentämään arvokkaiden luonnonvarojen tuhlausta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?