DUG_ITRV_WSE-01

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa laitteen tehdasasetuksiin manuaalisesti, kun se on liitetty patterin runkoon.
Laitteen nollaaminen:
  1. Käännä suojusta suuntaan ”-” ja pidä sitä käännettynä.
  2. Odota muutama sekunti, kunnes keskimmäinen LED alkaa vilkkua punaisena.
  3. Jatka suojuksen pitämistä suunnassa ”-”, kunnes LED on vilkkunut punaisena 8 kertaa.
  4. Vapauta suojus; kaikki 3 LED-valoa vilkkuvat kerran punaisena, oranssina ja sinisenä, mikä osoittaa, että laitteen nollaus on onnistunut.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?