DUG_ITRV_WSE-01

Esimerkki toiminnosta

Tässä esitellään, miten luodaan toiminto termostaatin ohjearvon kytkemiseksi päälle 20 °C:seen, kun ulkolämpötila on alle 0 °C.
  1. Luo automaatio > +.
  2. Napauta Muokkaa nimeä‑painiketta, anna toiminnon nimi ja napauta Tallenna-painiketta.
    VINKKI: Voit valita automaatiotasi edustavan kansikuvan napauttamalla .
  3. Napauta Lisää ehto > Kun sää muuttuu > Ulkolämpötila.
  4. Valitse ulkolämpötilan arvo (A), ehto (B) ja napauta Seuraava.
    EHDOTUS: Voit asettaa ulkolämpötilan arvoksi 0 °C ja ehdoksi < (pienempi kuin).

  5. Napauta Lisää tehtävä > Käynnistä laite ja valitse Patteritermostaatit.
  6. Napauta Termostaatin asetuspiste ja aseta lämpötilaksi 20 °C (C).

  7. Valitse Toiminnon asetukset -sivulla Tallenna.
    Kun toiminto on tallennettu, se näkyy Toiminto-välilehdessä. Voit ottaa toiminnon käyttöön napauttamalla vaihtokytkintä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?