DUG_ITRV_WSE-01

Tietoja laitteesta

Wiser patteritermostaatti (jäljempänä termostaatti) käyttää integroituja lämpötila-antureita veden virtauksen säätelyyn lämpöpatterin läpi ja siten huoneen lämpötilan säätelyyn. Tavoitelämpötila ja kytkentäajat määritetään Wiser-sovelluksessa.

Mukauta kodin lämmitys lisäämällä termostaatti Wiser-järjestelmääsi. Tällä tavalla eri aikataulujen ja lämpötilojen asettaminen eri huoneisiin onvaivatonta, jahuoneidenvälisen lämmityksen ohjaukseen päivittämisellävoi säästää 18 % energiankulutuksesta. Termostaatit takaavat erinomaisen viihtyvyyden, mukavuuden ja käytännöllisyyden.

Käyttötarkoitus:

  • yksittäisen huoneen ohjaus

  • mobiiliohjaus missä ja milloin tahansa Wiser-sovelluksen avulla

  • tehostustilalla helppoutta ja mukavuutta

Käyttöelementtien kaavio

  1. Kolme tilan LED-valoa

  2. Kierrettävä suojus

  3. Krominen rengasmutteri

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?