DUG_Wiser dugalj_WSE_01

Az eszköz ikonjának módosítása

Az eszköz ikonját a Wiser app segítségével módosíthatja.
  1. A Kezdőlapon válassza ki azt az eszközt, amelynek módosítani kívánja az ikont.
  2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
  3. Koppintson az eszköz neve melletti szerkesztésre.
  4. Koppintson az Ikon elemre a menü megtekintéséhez.
  5. A diavetítés menüben válasszon az alábbi (A) lehetőségek közül az eszköz ikonjának módosításához:
    • Fénykép készítése - lehetővé teszi, hogy a mobilkészüléken lévő fényképekre rákattintson.
    • Választás az Ikontárból - lehetővé teszi, hogy az alkalmazáskönyvtárból jelöljön ki egy ikont.
    • Választás az Albumból - lehetővé teszi, hogy fényképet válasszon a mobilgyűjteményből.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?