DUG_Wiser dugalj_WSE_01

Az eszközről

A Wiser intelligens adapter (a továbbiakban: adapter) dugalj adapterként használható különféle elektromos eszközök, például állólámpák, rádiók, ventilátorok vagy kávégépek manuálisan vagy a Wiser alkalmazás segítségével történő vezérléséhez. Az adapterrel a csatlakoztatott eszközök energiafogyasztása is figyelemmel kísérhető. A fali dugaljnak feszültség alatt kell lennie a működéshez.
MEGJEGYZÉS: Ne dugja be az adaptert olyan csatlakozóaljzatokba, amelyek nagy tárgyak vagy bútorok, például hűtőszekrények vagy szekrények mögött helyezkednek el, amelyek akadályozhatják a rádióhullámok vételét.

Vezérlő opciók

Az otthon felügyelete: A csatlakozódugó otthoni, Wiser alkalmazáson keresztül végzett vezérléséhez a Wiser Központi egységre van szüksége.

Közvetlen működtetés: Az adapter mindig vezérelhető közvetlenül az eszközről is. Ehhez az adaptert a kezelőgombbal be és ki lehet kapcsolni.

Funkciók

  • A csatlakoztatott eszközök kézi és az alkalmazás segítségével távolról történő be- és kikapcsolása.

  • Időzítő vagy ütemterv beállítása (alkalmazáson keresztül)

  • A terhelési állapot láthatósága (alkalmazáson keresztül)

  • Az energiafogyasztás felügyelete és megjelenítése (az alkalmazásban)

Kezelőelemek

  1. Válasz: Csatlakozóaljzat védőföldeléshez és szabványos európai dugókhoz

  2. B: Állapotjelző LED

  3. C: Kezelőgomb

  4. D: Földelt csatlakozóaljzathoz

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?