DUG_Wiser dugalj_WSE_01

Az eszköz párosítása

Az eszköz eléréséhez és vezérléséhez a Wiser alkalmazás segítségével először párosítsa eszközét a Központi egységgel. A párosításhoz az eszközt hozzáadhatja manuálisan vagy automatikus beolvasással.
MEGJEGYZÉS: Az adapter nullától eltérő energiafogyasztási értéket mutat az eszköz mobilalkalmazáshoz történő hozzáadásakor, ha az adapter csatlakoztatott terheléssel BE állapotban volt a Központi egységgel való párosítás előtt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?