DUG_Wiser dugalj_WSE_01

Példa automatizálásra

Ez a bemutató megmutatja, hogyan hozhat létre automatizálást, hogy értesítést kapjon az alkalmazásban, amikor az adapterhez csatlakoztatott eszköz teljes áramfogyasztása 50 kWh.
  1. Lépjen az Automatizálás > + lapra egy automatizálás létrehozásához.
  2. Koppintson a Név szerkesztése lehetőségre, írja be az automatizálás nevét, majd koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Az automatizációt legjobban jellemzõ borítóképet koppintással választhatja ki.
  3. Koppintson a Feltétel hozzáadása > Ha az eszköz állapota megváltozik > Intelligens adapter elemre.
  4. Koppintson a Napi fogyasztás lehetőségre, válassza ki a teljes áramfogyasztás (A) értéket és koppintson a Tovább gombra.
    JAVASLAT: Az energiafogyasztás értékét 50 kWh-ként is beállíthatja.

  5. Koppintson a Feladat hozzáadása > Értesítés küldése elemre, majd válassza az Értesítések (B) lehetőséget, majd koppintson a Tovább elemre.

  6. Az Automatizálási beállítások oldalon koppintson a Mentés gombra.

    Az automatizáció a mentés után az Automatizációk fülön látható. Az automatizációt kapcsológombjára koppintva engedélyezheti.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?