DUG_Wiser dugalj_WSE_01

Hangulat létrehozása

A Hangulat segítségével több, általában együtt végrehajtott műveletek csoportosíthatók. A Wiser alkalmazás segítségével hangulatokat hozhat létre igényei szerint (például esti filmnézés).
Pillanat létrehozása:
  1. Az Otthon oldalon koppintson .
  2. Hangulat létrehozása > + gombbal
  3. Koppintson a Név szerkesztése lehetőségre, írja be a hangulat nevét (A) és koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Koppintással kiválaszthatja az Ön pillanatát jelképező fedőképet .

  4. A Művelet szakaszban koppintson a Feladat hozzáadása (B) elemre a dia menüjének megjelenítéséhez.
  5. A Feladat hozzáadása menüben a következő műveletek bármelyikét vagy mindegyikét elvégezheti (C):
    • Eszköz vezérlése - Válassza ki a hangulathoz hozzárendelni kívánt eszközöket
    • Automatizáció kiválasztása - Válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
    • Késleltetés - Állítson be késleltetési időt.
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

  6. Koppintson az Eszköz vezérlése > Intelligens adapter opcióra a hangulathoz hozzáadandó valamelyik vagy valamennyi funkció kiválasztásához:
    • On - kapcsolja be a (D) dugaszt
    • Ki - Kapcsolja ki a dugaszt (E)
    • Ellentétes kapcsolás - váltás az adapter előző állapotára (F)

  7. Miután beállította az összes műveletet, koppintson a Mentés gombra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?