DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Acerca do dispositivo

A tomada Smart Wiser (a seguir designada por tomada) é utilizada como adaptador de tomada mural para controlar vários dispositivos elétricos, tais como lâmpadas para pavimentos, rádios, ventiladores ou máquinas de café manualmente ou utilizando a aplicação Wiser. A tomada smart também pode monitorizar o consumo de energia de dispositivos conectados. A tomada mural tem de ser ligada para que funcione.
NOTA: Não insira a tomada em tomadas murais que estejam atrás de objetos grandes ou de móveis, como frigoríficos ou armários que reduzem a receção de rádio.

Opções de controlo

Controlo da casa: Para controlar a tomada em sua casa através da aplicação Wiser, necessita da gateway Wiser.

Operação direta: A tomada smart pode sempre ser controlada diretamente no local. Para tal, pode ligar e desligar a tomada através do botão de operação.

Funções

  • Ligar e desligar dispositivos ligados manualmente e remotamente através da aplicação.

  • Definir um temporizador ou um horário de funcionamento (através da aplicação)

  • Visibilidade do estado de carga (através da aplicação)

  • Monitorização e visualização do consumo de energia (através da aplicação)

Elementos de operação

  1. A: Tomada para ligação com proteção terra e fichas europeias padronizadas

  2. B: LED de estado

  3. C: Botão de operação

  4. D: Ficha para montagem em tomadas murais europeias com proteção terra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?