DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Verificar o consumo de energia

Utilizando a aplicação Wiser, pode monitorizar o consumo de energia da carga ligada ao dispositivo, acedendo à funcionalidade de consumo.
SUGESTÃO: Pode ver o valor diário de consumo de energia em tempo real da carga ligada ao dispositivo no painel de controlo do dispositivo.
Para ver o histórico da energia do dispositivo:
  1. Na Página principal, toque em Todos os dispositivos > Tomada Smart.
  2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em Consumo.
  3. Na página Consumo, pode visualizar o consumo total de energia e as respetivas alterações na vista Semana (A), Mês (B) e Ano (C) no gráfico.
    Pode tocar em cada barra do gráfico para visualizar a potência total consumida num determinado dia/mês.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?