DUG_ARGUS bevægelsessensor udendørs 360_WH-03

Om enheden

ARGUS bevægelsessensor udendørs 360 (herefter kaldet bevægelsessensor) registrerer bevægelse i nærheden og måler omgivelsernes luminans for at styre tænd/sluk-funktionen for den tilsluttede belastning eller det parrede mikromodul. Når der registreres bevægelse, og omgivelserne er mørkere end det indstillede lysniveau, tændes styresignalet i det angivne tidsrum, startende fra den sidste registrering.

Den kan også styre mikromoduler via en Quick Home Connect-forbindelse. I denne opsætning tænder/slukker de styresignaler og mikromoduler, der er forbundet med bevægelsessensoren, sammen, når bevægelsen registreres.

Funktioner og egenskaber:

  • Udvidede tilslutningsmuligheder: 1 bevægelsessensor kan tilsluttes sammen med 3 mikromoduler via Quick Home Connect.

  • Effektiv tilslutning af flere enheder: 5 bevægelsessensorer kan linkes til 1 mikromodul via Quick Home Connect, hvilket øger bekvemmelighed og effektivitet.

  • Tilpasset følsomhed: Skræddersy enhedens følsomhed, så den passer til dine behov for præcis styring.

  • Adaptive LUX-indstillinger: Tilpas lysniveauets grænse for at validere registreringen.

  • Fleksible tidsindstillinger: Du kan nemt tilpasse varigheden, i hvilken styresignalet forbliver tændt efter at der er registreret bevægelse, så det passer til din tidsplan og dine præferencer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?