DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Acerca do dispositivo

O Sensor de movimento de exterior ARGUS 360 (s seguir designado sensor de movimento) deteta o movimento nas proximidades e mede a luminância do ambiente para controlar a função ligar/desligar da carga conectada ou o micromódulo emparelhado. Quando o movimento é detetado e o ambiente está mais escuro do que o nível de luz definido, a carga será ligada pelo tempo de duração especificado, começando pela última deteção.

Também pode controlar os micromódulos através do Quick Home Connect. Nesta configuração, quando o movimento é detetado, as cargas e os micromódulos conectados ao sensor de movimento ligam-se/desligam-se em conjunto.

Funcionalidades e caraterísticas:

  • Conectividade expansível: 1 sensor de movimento pode ser ligado a 3 micromódulos através do Quick Home Connect.

  • Ligação eficiente de vários dispositivos: 5 sensores de movimento podem ser ligados a 1 micromódulo através do Quick Home Connect, maximizando conveniência e eficiência.

  • Sensibilidade personalizada: Personalize a sensibilidade do dispositivo para se adequar às suas necessidades de controlo preciso.

  • Definições de lux adaptáveis: Ajuste o limite do nível de luz para validar a deteção.

  • Definições de tempo flexíveis: Ajuste facilmente a duração de tempo que a carga permanecerá ligada após o movimento ter sido detetado para acomodar a sua programação e preferências.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?