DUG_Wiser Argus ulkoliiketunnistin 360_WH-03

Tietoja laitteesta

ARGUS-liiketunnistin ulkotiloihin 360 (jäljempänä liiketunnistin) havaitsee lähellä olevan liikkeen ja mittaa ympäristön kirkkauden ohjatakseen kytketyn kuorman tai yhdistetyn mikromoduulin päällä/pois-toimintoa. Kun liike tunnistetaan ja ympäristö on asetettua valotasoa hämärämpi, kuorma kytketään päälle määritetyksi ajaksi viimeisimmästä tunnistuksesta alkaen.

Sillä voi myös ohjata mikromoduuleja Quick Home Connect ‑yhteyden avulla. Kun liike tunnistetaan tässä kokoonpanossa, kuormat ja liiketunnistimeen yhdistetyt mikromoduulit kytkeytyvät päälle/pois yhdessä.

Toiminnot ja ominaisuudet:

  • Laajennettava liitettävyys: yksi liiketunnistin voidaan yhdistää kolmeen mikromoduuliin Quick Home Connect ‑yhteyden kautta.

  • Tehokas usean laitteen liitäntä: viisi liiketunnistinta voidaan linkittää yhteen mikromoduuliin Quick Home Connect -yhteyden kautta käyttömukavuuden ja tehokkuuden maksimoimiseksi.

  • Mukautettu herkkyys: räätälöi laitteen herkkyys tarkan ohjauksen tarpeisiisi.

  • Mukautettavat luksiasetukset: säädä valotason raja-arvo tunnistuksen vahvistamiseksi.

  • Joustavat aika-asetukset: säädä helposti kestoa, jonka kuorma pysyy päällä liikkeen tunnistamisen jälkeen, aikataulusi ja mieltymystesi mukaisesti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?