DUG_ARGUS bevægelsessensor udendørs 360_WH-01

Oprettelse af en automatisering

Med Wiser Home-appen kan du oprette automatiseringer til automatisk at udløse flere handlinger samtidigt, på planlagte tidspunkter eller når en række betingelser er opfyldt.

  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Vælg Automatisering > for at oprette en automatisering.
  3. Indtast navnet på automatiseringen (A).
  4. Tryk på Hvis (B) og vælg en af betingelserne (C):
    • Alle betingelser:: for at udløse en handling, når alle de definerede betingelser er opfyldt.

    • Enhver betingelse: for at udløse en handling, når én af de definerede betingelser er opfyldt.

  5. Tryk på Tilføj betingelser og vælg en af følgende (D):
    • Ændring af enhedens status: for at vælge en enhed, der aktiverer automatisering.

    • Væk-tilstand: for at slukke for bevægelsessensoren og den tilsluttede enhed ved at aktivere denne tilstand. Når Væk-tilstanden udløses, slukkes følsomheden på bevægelsessensoren.

      TIP: Du kan aktivere bevægelsessensoren og den tilsluttede enhed ved at øge bevægelsessensorens følsomhedsniveau. Se Indstilling af følsomheden for flere oplysninger om, hvordan følsomheden indstilles.
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maks. 10 betingelser.
    TIP: Væk-tilstanden kan også bruges som udløser til at slukke lyset, dæmpe lyset eller lukke porten osv. Du kan finde flere oplysninger under Væk-tilstand.
  6. Hvis du vælger Ændring af enhedens status, skal du trykke på Udendørs bevægelsessensor.
  7. Du kan vælge og opdatere følgende konfigurationer af bevægelsessensoren, som udløser automatiseringen:
    • Registrering af bevægelse
    • Lux-niveau
    • Temperaturgrænse.
      BEMÆRK: Der findes en standardindstilling for hver konfiguration.
      Indstilling Standardkonfiguration Sådan opdateres konfigurationen:
      Registrering af bevægelse Registreret Tryk på enhedsikonet for at ændre den til Ikke registreret.
      Lux-niveau < 1200 Tryk på mindre end eller mere end. Træk skyderen op/ned.
      Temperaturgrænse < 16 °C Tryk på mindre end eller mere end. Træk skyderen op/ned.
  8. Tryk på Indstil.
  9. For at indstille et bestemt tidspunkt til at udløse automatiseringen skal du trykke på Hvornår > Tilføj tid og vælge en af følgende (E):
    • Specifikt tidspunkt på dagen: Solopgang, Solnedgang, Brugerdefineret.

    • Tidsrum: Dag, Nat, Brugerdefineret.

  10. Tryk på Indstil.
  11. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på > Tilføj en handling og vælge en af følgende (F):
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maks. 10 handlinger.
    • Styr en enhed - Vælg den enhed, der skal aktiveres, når automatiseringen udløses, og indstil den ønskede tilstand på enheden.

    • Send besked - Du får besked, hvis automatiseringen udløses.

    • Aktivér et scenarie - Vælg et scenarie, der skal aktiveres under automatiseringen.

    • Vent - Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig til at forsinke handlinger inden for en automatisering.


    Nedenfor vises et eksempel på at udløse en handling for jalousierne ved hjælp af funktionen Styr en enhed:
    1. På siden Ny automatisering skal du vælge Styr en enhed og vælge Jalousi.
    2. Indstil den ønskede tilstand for jalousiet, når automatiseringen udløses. Tryk derefter på Indstil.
    Herunder er et eksempel på at bruge funktionen Vent:
    1. På siden Ny automatisering skal du trykke på Tilføj en handling og vælge Vent.
    2. Scroll igennem minutter og sekunder for at indstille den ønskede ventetid. Tryk derefter på Indstil.
  12. Tryk på ikonet (G) for at få vist det ikon, der bedst repræsenterer automatiseringen.
  13. Vælg ikonet på siden Vælg et ikon og tryk på Gem for at indstille ikonet.
  14. Tryk på Gem på siden Ny automatisering.
    Når automatiseringen er gemt, vises det i listen over automatiseringer.
  15. Tryk på drejekontakten (H) på siden Automatisering for at aktivere/deaktivere automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?