DUG_ARGUS rörelsesensor utomhus 360_WH-03

Om enheten

ARGUS rörelsesensor utomhus 360 (nedan kallad rörelsesensor) känner av rörelser i närheten och mäter ljusstyrkan i omgivningen för att styra på/av-funktionen hos den anslutna lasten eller den parkopplade mikromodulen. När rörelse detekteras och omgivningen är mörkare än den inställda ljusnivån kommer lasten att slås på under den angivna tidsperioden från den senaste detekteringen.

Den kan även styra mikromoduler via Quick Home Connection. När rörelse detekteras med denna inställning slås lasterna och de mikromoduler som är anslutna till rörelsesensorn på/av tillsammans.

Funktioner och egenskaper:

  • Utbyggbara anslutningsmöjligheter: 1 rörelsesensor kan anslutas med 3 mikromoduler via Quick Home Connection.

  • Effektiv anslutning av flera enheter: 5 rörelsesensorer kan kopplas till 1 mikromodul via Quick Home Connection, vilket maximerar bekvämligheten och effektiviteten.

  • Anpassad känslighet: Anpassa enhetens känslighet så att den passar dina behov för exakt styrning.

  • Anpassningsbara LUX-inställningar: Justera tröskelvärdet för ljusnivån för att validera detekteringen.

  • Flexibla tidsinställningar: Justera enkelt den tid som lasten förblir på efter att rörelse har detekterats för att passa ditt schema och dina preferenser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?