DUG_ARGUS-liiketunnistin ulkotiloihin 360_WH-01

Automaation luominen

Wiser Home -sovelluksella voit luoda automaatioita, jotka käynnistävät automaattisesti useita toimenpiteitä yhdessä, ajoitettuina aikoina tai kun tietyt ehdot täyttyvät.

  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Valitse Automaatio > luodaksesi automaation.
  3. Kirjoita automaation nimi (A).
  4. Valitse Jos (B) ja sitten jokin seuraavista ehdoista (C):
    • Kaikki ehdot: käynnistää toimenpiteen, kun kaikki määritetyt ehdot täyttyvät.

    • Mikä tahansa ehto: toimenpide käynnistetään, kun jokin määritetyistä ehdoista täyttyy.

  5. Valitse Lisää ehtoja ja sitten jokin seuraavista (D):
    • Laitteen tilan muutos: valitaksesi laitteen automaation käyttöönottoa varten.

    • Poissa kotoa -tila: Liiketunnistimen ja siihen liitetyn laitteen kytkeminen pois päältä ottamalla käyttöön tämä tila. Kun Poissa kotoa -tila laukaistaan, liiketunnistimen herkkyys kytketään POIS päältä.

      EHDOTUS: Voit ottaa liiketunnistimen ja siihen liitetyn laitteen käyttöön suurentamalla liiketunnistimen herkkyystasoa. Katso kohta Herkkyyden asettaminen saadaksesi lisätietoja herkkyyden asettamisesta.
    HUOMAUTUS: Enintään 10 ehtoa voidaan lisätä.
    EHDOTUS: Poissa kotoa -tilaa voidaan käyttää myös esimerkiksi laukaisimena valojen tai himmentimen kytkemiseen POIS tai portin sulkemiseen. Lisätietoja on kohdassa Poissa kotoa -tila.
  6. Jos valitset Laitteen tilan muutos, napauta kohtaa Ulkoliiketunnistin.
  7. Voit valita ja päivittää seuraavat liiketunnistimen määritykset, jotka käynnistävät automaation:
    • Liikkeentunnistus
    • Lux-taso
    • Lämpötilan raja-arvo.
      HUOMAUTUS: Kullekin määritykselle on oletusasetus.
      Asetus Oletusmääritys Päivitä määritys seuraavasti:
      Liikeentunnistus Havaittu Napauta laitekuvaketta vaihtaaksesi tilaksi Ei havaittu.
      Lux-taso < 1200 Valitse vähemmän kuin tai enemmän kuin. Vedä liukusäädintä ylös/alas.
      Lämpötilan raja-arvo < 16 °C Valitse vähemmän kuin tai enemmän kuin. Vedä liukusäädintä ylös/alas.
  8. Valitse Aseta.
  9. Jos haluat asettaa tietyn ajan automaation käynnistämiselle, valitse Milloin > Lisää aika ja valitse jokin seuraavista (E):
    • Tietty vuorokaudenaika: Auringonnousu, auringonlasku, mukautettu.

    • Ajanjakso: Päivällä, yöaika, mukautettu.

  10. Valitse Aseta.
  11. Lisää toimenpide valitsemalla kohtaa Sitten > Lisää toiminto ja valitse jokin seuraavista (F):
    HUOMAUTUS: Enintään 10 toimenpidettä voidaan lisätä.
    • Ohjaa laitetta - valitse laite, joka aktivoidaan, kun automaatio käynnistetään, ja aseta laitteen haluttu tila.

    • Lähetä ilmoitus - saat ilmoituksen, jos automaatio käynnistyy.

    • Aktivoi tilanne - valitse tilanne, joka aktivoidaan automaation aikana.

    • Viive - tämän asetuksen avulla voit lisätä viiveen automaatiosekvenssiin. Voit asettaa odotusajan yhden tunnin ja yhden minuutin välein enintään 24 tunniksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat viivyttää automaation toimenpiteitä.


    Alla on esimerkki verhojen toimenpiteen käynnistämisestä Laitteen hallinta -asetusta käyttämällä:
    1. Valitse Uusi automaatio -sivulla Laitteen hallinta ja sitten Verho.
    2. Aseta verhon haluttu tila, kun automaatio käynnistyy. Valitse sitten Aseta.
    Alla on esimerkki siitä, miten Viive-asetusta käytetään:
    1. Napauta Uusi automaatio -sivulla kohtaa Lisää toiminto, ja valitse Viive.
    2. Selaa minuutteja ja sekunteja halutun odotusajan asettamiseksi. Valitse sitten Aseta.
  12. Napauta kuvaketta (G), jos haluat nähdä kuvakkeen, joka vastaa parhaiten automaatiota.
  13. Valitse kuvake Valitse kuvake -sivulla, ja napauta kohtaa Tallenna asettaaksesi kuvakkeen.
  14. Napauta Uusi automaatio -sivulla kohtaa Tallenna.
    Kun automaatio on tallennettu, se näkyy automaatioiden luettelossa.
  15. Ota automaatio käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla vaihtokytkintä (H) Automaatio-sivulla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?