DUG_ARGUS rörelsesensor utomhus 360_WH-01

Skapa en automatisering

Med Wiser Home-appen kan du skapa automatiseringar för att automatiskt utlösa flera åtgärder samtidigt, vid schemalagda tidpunkter eller när en uppsättning villkor är uppfyllda.

  1. startskärmen trycker du på .
  2. Välj Automatisering > för att skapa en automatisering.
  3. Ange namnet på automatiseringen (A).
  4. Tryck på Om (B) och välj något av följande villkor (C):
    • Alla villkor: För att utlösa en åtgärd när alla definierade villkor är uppfyllda.

    • Vilket villkor som helst: För att utlösa en åtgärd när något av de definierade villkoren är uppfyllt.

  5. Tryck på Lägg till villkor och välj något av följande (D):
    • Ändring av enhetens status: För att välja en enhet för att aktivera automatisering.

    • Borta-läge: För att stänga av rörelsesensorn och den enhet som är ansluten till den genom att aktivera detta läge. När bortaläget utlöses stängs rörelsesensorns känslighet av.

      FÖRSLAG: Du kan aktivera rörelsesensorn och den enhet som är ansluten till den genom att öka rörelsesensorns känslighetsnivå. Se Ställa in känsligheten för mer information om hur du ställer in känslighet.
    OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.
    FÖRSLAG: Bortaläge kan också användas som en utlösare för att stänga av belysningen, dimmern eller stänga porten etc. Mer information finns i Bortaläge.
  6. Om du väljer Ändring av enhetens status trycker du på Rörelsesensor för utomhusbruk.
  7. Du kan välja och uppdatera följande konfigurationer av rörelsesensorn som kommer att utlösa automatiseringen:
    • Rörelsedetektering
    • Lux-nivå
    • Tröskelvärde för temperatur.
      OBS: Det finns en standardinställning för var och en av konfigurationerna.
      inställningar Standardkonfiguration Så här uppdaterar du konfigurationen:
      Rörelsedetektering Upptäckt Tryck på enhetsikonen för att ändra den till Inte upptäckt.
      Lux-nivå < 1200 Tryck på mindre än eller mer än. Dra skjutreglaget uppåt/nedåt.
      Tröskelvärde för temperatur < 16 °C Tryck på mindre än eller mer än. Dra skjutreglaget uppåt/nedåt.
  8. Tryck på Ställ in.
  9. Ställ in en specifik tid att utlösa automatiseringen genom att trycka på När > Lägg till tid och välj något av följande (E):
    • Specifik tid på dagen: Soluppgång, Solnedgång, Anpassad.

    • Tidsperiod: Dagtid, Nattid, Anpassad.

  10. Tryck på Ställ in.
  11. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välja något av följande (F):
    OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.
    • Styr en enhet – Välj den enhet som ska aktiveras när automatiseringen utlöses och ställ in önskad status för enheten.

    • Skicka notis – Du kommer att meddelas om automatiseringen utlöses.

    • Aktivera ett scenario – Välj ett scenario att aktivera under automatiseringen.

    • Vänta – Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en Automationssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.


    Nedan visas ett exempel på hur man utlöser en åtgärd för jalusierna med alternativet Styr en enhet:
    1. På sidan Ny automatisering väljer du Styr en enhet och sedan Jalusi.
    2. Ställ in önskad status för jalusin när automatiseringen utlöses. Tryck sedan på Ställ in.
    Nedan visas ett exempel på hur du använder alternativet Vänta:
    1. På sidan Ny automatisering trycker du på Lägg till en åtgärd och väljer Vänta.
    2. Bläddra genom minuter och sekunder för att ställa in önskad väntetid. Tryck sedan på Ställ in.
  12. Tryck på ikonen (G) för att visa den ikon som bäst representerar automatiseringen.
  13. Välj ikonen från sidan Välj en ikon och tryck på Spara för att ställa in ikonen.
  14. På sidan Ny automatisering trycker du på Spara.
    När automatiseringen har sparats visas den i listan över automatiseringar.
  15. Tryck på växlingsreglaget (H) på sidan Automatisering för att aktivera/inaktivera automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?