Criar uma automatização
- No ecrã Inicial, toque em
.
- Selecione Automatização >
para criar uma automatização.
- Introduza o nome da automatização (A).
- Toque em Se (B) e selecione uma
das seguintes condições (C):
-
Todas as condições: Para acionar uma ação quando todas as condições definidas estão preenchidas.
-
Qualquer condição: Para acionar uma ação quando uma das condições definidas estiver preenchida.
-
- Toque em Adicionar condições e selecione uma das seguintes opções (D):
-
Alteração do estado do dispositivo: Para selecionar um dispositivo e ativar a automatização.
-
Modo ausente: Para desligar o sensor de movimento e o dispositivo que está conectado ao sensor, ative-o através deste modo. Quando o modo ausente é acionado, a sensibilidade do sensor de movimento desliga-se.
SUGESTÃO: Pode ativar o sensor de movimento e o dispositivo que está conectado ao sensor, aumentando o nível de sensibilidade do sensor de movimento. Consulte Definir a sensibilidade para obter mais informações sobre como definir a sensibilidade.
NOTA: Podem ser adicionadas 10 condições no máximo.SUGESTÃO: O modo ausente também pode ser usado como acionador para desligar as luzes, o regulador de luz ou fechar o portão, etc. Para mais informações, consulte Modo Ausente. -
- Se selecionar Alteração do estado do dispositivo toque em Sensor de movimento exterior.
- Pode escolher e atualizar as seguintes configurações
do sensor de movimento que irão acionar a automatização:
- Deteção de movimento
- Nível lux
- Limite de temperatura.
NOTA: Existe uma definição predefinida para cada uma das configurações.
- Toque em Definir.
- Para definir uma hora específica para acionar a automatização, toque em e selecione qualquer uma das seguintes opções (E):
- Toque em Definir.
- Para adicionar uma ação, toque em Depois > Adicionar uma ação e selecione qualquer uma das seguintes opções (F):NOTA: Podem ser adicionadas 10 ações no máximo.
-
Controlar um dispositivo - Selecione o dispositivo que deve ser ativado quando a automatização for acionada e defina o estado pretendido do dispositivo.
-
Enviar notificação - Será notificado se a automatização for acionada.
-
Ativar um momento - Selecione um momento para ativar durante a automatização.
-
Esperar - Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.
Segue-se o exemplo para acionar uma ação para os estores através da opção Controlar um dispositivo:- Na página Nova automatização, selecione Controlar um dispositivo e escolha Estores.
- Defina o estado pretendido do estore quando a automatização
é acionada. Depois, toque em Definir.
Segue-se o exemplo para utilizar a opção Esperar:- Na página Nova automatização, toque em Adicionar uma ação e selecione Esperar.
- Percorra os minutos e os segundos para definir o tempo de espera pretendido. Depois, toque em Definir.
-
- Toque no ícone (G) para apresentar o ícone que melhor representa a automatização.
- Selecione o ícone a partir da página Escolher um ícone e toque em Guardar para definir o ícone.
- Na página Nova automatização, toque em Guardar.Assim que a automatização for guardada, fica visível na lista de automatizações.
- Toque no seletor de ativação/desativação (H) na página Automatização para ativar/desativar a automatização.