Creación de una automatización
- En la pantalla Inicio, toque
.
- Toque Automatización >
para crear una automatización.
- Introduzca el nombre de la automatización (A).
- Toque Si (B) y seleccione una de
las siguientes condiciones (C):
-
Todas las condiciones: para activar una acción cuando se cumplan todas las condiciones definidas.
-
Cualquier condición: para activar una acción cuando se cumpla alguna de las condiciones definidas.
-
- Toque Añadir condiciones y
seleccione una de las siguientes opciones (D):
-
Cambio de estado de un dispositivo: para seleccionar un dispositivo que active la automatización.
-
Modo Ausente: active este modo para apagar el sensor de movimiento y el dispositivo conectado al mismo. Cuando se activa el modo Ausente, se apaga la sensibilidad del sensor de movimiento.
SUGERENCIA: Puede activar el sensor de movimiento y el dispositivo conectado al mismo aumentando el nivel de sensibilidad del sensor de movimiento. Consulte Ajuste de la sensibilidad para obtener más detalles sobre cómo ajustar la sensibilidad.
NOTA: Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.SUGERENCIA: El modo Ausente también se puede usar como activador para apagar las luces, regular o cerrar la puerta, etc. Para obtener más información, consulte Modo Ausente. -
- Si selecciona Cambio de estado de un dispositivo, toque Sensor de movimiento para exteriores.
- Puede elegir y actualizar las siguientes configuraciones
del sensor de movimiento que activarán la automatización:
- Detección de movimiento
- Nivel de lux
- Umbral de temperatura
NOTA: Existe un ajuste por defecto para cada una de las configuraciones.
- Toque Aceptar.
- Para ajustar una hora específica para activar la automatización, toque y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (E):
- Toque Aceptar.
- Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción y seleccione
una de las siguientes opciones (F):NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
-
Controlar un dispositivo: seleccione el dispositivo que se debe activar cuando se activa la automatización y ajuste el estado deseado del dispositivo.
-
Enviar notificación: se le notificará si se activa la automatización.
-
Activar un momento: seleccione un momento para activarlo durante la automatización.
-
Espera: esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede ajustar el tiempo de retardo en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retardar acciones en una automatización.
A continuación se muestra el ejemplo para activar una acción para las persianas usando la opción Controlar un dispositivo:- En la página Nueva automatización, seleccione Controlar un dispositivo y seleccione Persiana.
- Ajuste el estado deseado de la persiana cuando se active
la automatización. A continuación, toque Aceptar.
A continuación se muestra el ejemplo para utilizar la opción Retardo:- En la pestaña Nueva automatización página, toque Añadir una acción y seleccione Retardo.
- Desplácese por los minutos y segundos para ajustar el tiempo de retardo deseado. A continuación, toque Aceptar.
-
- Toque el icono (G) para mostrar el icono que mejor represente la automatización.
- Seleccione el icono en la página Elija un icono y toque Guardar para ajustar el icono.
- En la página Nueva automatización, toque Guardar.Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la lista de automatizaciones.
- Toque el interruptor de alternancia (H) en la página Automatización para activar/desactivar la automatización.