DUG_EVlink_WH-07

Utilisation du bouton Arrêter

EVlink Home Smart dispose d'un bouton d'arrêt pour couper l'électricité entre le chargeur et la voiture si la connexion ne peut pas être coupée normalement.


NOTE: Le bouton Arrêter peut également être utilisé pour réinitialiser le code PIN en le faisant pivoter de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre. Voir Réinitialisation du code PIN.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?