DUG_EVlink_WH-07

Mise en service eSetup - France

Une fois l’EVlink Home Smart installé, suivez les étapes de mise en service via l’application eSetup :
  1. Ouvrez l’application eSetup et sélectionnez EVlink Home Smart (A).
  2. Mettez l’EVlink Home Smart sous tension pour activer le point d’accès WiFi®. Le point d’accès Wi-Fi® reste actif pendant 4 minutes après la mise sous tension.
  3. Activez le Wi-Fi® sur votre smartphone et connectez-vous à EVlink Home Smart via le Wi-Fi® direct.
  4. Dans l’application eSetup, appuyez sur Ouvrir les paramètres (B).
  5. Sélectionner EVlink Home Smart - France.
  6. Sur l’écran, saisissez le Nouveau code PIN, confirmez le code PIN et appuyez sur Sauvegarder.
    NOTE: Le code PIN doit contenir de 6 à 16 chiffres, ne peut pas contenir le même chiffre plus de 3 fois ou une suite de 6 chiffres ou plus.
    La mise à jour du nouveau code PIN a réussi.
  7. Sur la page suivante, saisissez le nouveau code PIN et appuyez sur Connexion.
  8. Sur la page Micrologiciel, si le micrologiciel EVlink Home Smart est à jour, appuyez sur Continuer pour afficher les Paramètres réseau.
    NOTE: Si une nouvelle version de micrologiciel est disponible, appuyez sur Mise à jour et appuyez sur OK une fois la mise à jour terminée.
  9. Dans la page Paramètres réseau, sélectionnez la manière de connecter l’EVlink Home Smart à Internet et appuyez sur Sauvegarder et continuer.
    IMPORTANT: Si vous disposez d’une passerelle Wiser pour la surveillance et le contrôle à distance, assurez-vous que l’EVlink Home Smart et la passerelle sont tous deux connectés au même réseau Wi-Fi®.
    • Wi-Fi (C) : appuyez sur Scanner le QR code Wi-Fi et scannez le QR code sur votre routeur pour vous connecter automatiquement au Wi-Fi®. Vous pouvez également choisir dans la liste des réseaux disponibles en appuyant sur Sélectionner un réseau ou entrer manuellement le nom du réseau Wi-Fi® et le mot de passe.
    • Ethernet (D) : saisissez les détails du réseau à connecter.
  10. Dans la page Réglages électriques, sélectionnez la puissance nominale de l’EVlink correspondant à l’installation électrique. Vous pouvez utiliser le barre coulissante (E) ou -/+ pour limiter le courant de charge et le robinet Enregistrer et continuer (F).
    NOTE: Les courants de charge minimum et maximum sont respectivement de 10 A et 32 A.

  11. Dans la page Paramètres de l’appareil, vous pouvez activer ou désactiver le capteur de puissance à l’aide de l’interrupteur à bascule, puis appuyer sur Sauvegarder et continuer.
    NOTE: Le compteur MID est un capteur de puissance qui vous permet d’enregistrer la consommation d’énergie d’une installation de charge. Si vous activez cette option, assurez-vous d’avoir connecté le Power Meter à l’EVlink Home Smart.
  12. Entrée Gestion énergétique , vous pouvez activer ou désactiver Communication TIC à l’aide du commutateur à bascule (G), puis appuyez sur Enregistrer et continuer ou Ignorer cette étape selon vos besoins.
    NOTE:
    • TIC: Tele-Information Client avec compteur français. L’appareil TIC est connecté au tableau de distribution. Il permettra de sauvegarder toutes les données de consommation d’énergie de tous les appareils de la maison. Cela permettra de suivre l’énergie nécessaire pour l’EVlink Home Smart. L’application Wiser gère la gestion de la fonction délestage - charge retardée pendant les heures de pointe et hors heures de pointe en fonction des informations actuelles fournies par le TIC.

    • L’EVlink Home Smart est configuré en mode 1. Vous pouvez activer ou désactiver la communication entre EVlink Home Smart et l’appareil TIC.

  13. Appuyez sur Continuer sur la page Surveillance.
  14. Une fois tous les paramètres de l’appareil configurés, appuyez sur Transfert au client et partagez le code PIN avec le client.
  15. Après avoir partagé le code confidentiel, lisez les instructions et balayez pour accéder à l’écran suivant. Appuyez sur Je comprends : redémarrer (H) pour redémarrer EVlink Home Smart.
    Veuillez patienter 5 minutes avant qu’EVlink Home Smart ne se connecte au routeur Internet.
    • La LED émet lentement une impulsion verte pendant 5 minutes.

    • L’EVlink Home Smart doit être redémarré conformément à la configuration appliquée.

    NOTE: Si vous devez modifier les paramètres de mise en service, vous pouvez vous reconnecter à EVlink Home Smart pendant 5 minutes, après un redémarrage ou une mise sous tension.

    Le voyant s’allume en vert fixe 5 minutes après le redémarrage pour confirmer que l’EVlink Home Smart est correctement connecté pour un fonctionnement à distance.

    NOTE: Le voyant LED s’allume lentement en vert lorsque l’EVlink Home Smart n’est pas connecté à Internet.

Utilisez l’application Wiser Home pour surveiller et contrôler l’EVlink Home Smart.

Reportez-vous au paragraphe Appairage de l’appareil pour appairer l’appareil avec l’application Wiser Home.

Consultez le paragraphe Utilisation de l’appareil pour surveiller et contrôler avec l’application Wiser Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?