DUG_EVlink_WH-07

À propos de l’appareil

EVlink Home Smart (également appelé Chargeur VE) offre aux propriétaires une expérience de charge simple et intelligente. Cette station de recharge est un appareil électrique qui fournit de l’énergie électrique pour charger des véhicules électriques enfichables pour des espaces intérieurs et extérieurs privés. L’application Wiser pour la gestion de l’énergie résidentielle permet un accès facile pour surveiller et contrôler l’expérience de charge à distance. Planifiez votre charge pour utiliser l’option de charge d’énergie renouvelable. Cela aide les propriétaires à optimiser leur consommation, à éviter les surcharges électriques et à réduire leur empreinte carbone.

L’EVlink Home Smart, lorsqu’il est installé avec le module de délestage, vous offre une solution de bout en bout et une meilleure expérience utilisateur en matière de gestion de la charge d’alimentation. Pour plus d’informations, consultez le paragraphe Système de délestage EVlink Home

Éléments de fonctionnement

EVH4AxxN2, EVH4AxxN400F

EVH4AxxNC

  1. Goulotte d’enroulement des câbles

  2. Bouton Arrêter

  3. Indicateur LED d’état

  4. Prise de charge

  1. Goulotte d’enroulement des câbles

  2. Bouton Arrêter

  3. Bouton de déverrouillage du connecteur

  4. Indicateur LED d’état

  5. Station de connecteur de charge

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?