DUG_EVlink_WH-07

Système anti-déclenchement EVlink Home

EVA1HPC1 EVA1HPC3


Aperçu

L’anti-déclenchement pour domicile est un système de gestion de la charge d’alimentation qui adapte en permanence la puissance fournie pour charger la voiture, en tenant compte de la consommation domestique.
La disponibilité de l’alimentation est calculée par le système anti-déclenchement en comparant la limite de puissance du secteur et la consommation domestique collectée par un transformateur de courant positionné sur le bas du disjoncteur principal.

NOTE: Le module anti-déclenchement est conçu pour être utilisé avec l’EVlink Home Smart. Ne pas utiliser avec d’autres appareils électriques.

Installation du système anti-déclenchement

Reportez-vous aux instructions d’installation fournies avec ce produit.

Vidéo d’installation :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.