DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad_WH-00

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) är en intelligent personlig assistent som utvecklats av Amazon™ och kan interagera med andra.

Vanliga Wiser-kommandon för Alexa (endast på engelska)

  • Fråga: ”Alexa, is the Motion Sensor Switch On?”

  • Rörelsedetektering: ”Alexa, is the sensor detecting movements?”

  • Slå på/av enheten: ”Alexa, turn on/off the Motion Sensor Switch”

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?