DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad_WH-00

Borta-läge

Borta-läge stänger automatiskt av rörelsesensorbrytaren. Om du t.ex. är borta hemifrån under en längre tid ska lampan inte tändas på grund av falska rörelsedetekteringar. Denna funktion säkerställer att enheten förblir avstängd även om rörelse detekteras, vilket bidrar till att spara energi.

  1. startskärmen trycker du på > Borta-läge.

  2. I avsnittet Ljus trycker du på Rörelsebrytare (A) för att lägga till den i borta-läge.

FÖRSLAG: Mer information om borta-läge finns i Borta-läge i respektive bruksanvisning.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?