DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad_WH-00

Google Home

Du kan använda Google Assistant för att begära information eller utföra en åtgärd med en mängd olika kommandon.

Vanliga Wiser-kommandon för Google Home:

  • Fråga: ”OK, Google, är rörelsesensorbrytaren på?”

  • Rörelsedetektering: ”OK, Google, känner sensorn av rörelser?”

  • Slå på/stäng av enheten: ”OK, Google, slå på/av rörelsesensorbrytaren.”

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?