DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad_WH-00

Redigera ett schema

  1. På skärmen Hem trycker du på Automatiseringar > Scheman.
  2. Tryck på schemat som du vill redigera.
  3. Tryck på DETALJER FÖR SCHEMA så kan du göra följande:
    • Byt namn på schemat (A).
    • Inom menyn Gäller för (B) kan du välja bland de enheter som visas eller avmarkera de som redan är markerade.
    OBS: När du redigerar ovanstående ändringar sparas schemat automatiskt.
  4. Under menyn HÄNDELSER (C) kan du göra följande:
    • Tryck på för att uppdatera en händelse, till exempel STAT (belysningen släckt eller dimningen i %), NÄR (soluppgång/solnedgång eller ett visst tidsintervall) och du kan också ta bort en händelse.
    • Tryck på Ställ in för att spara schemat.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?