DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad_WH-00

Lysdiodsindikering

Parkoppling

Användaråtgärd

Lysdiodsindikering

Status

Tryck på knappen 3 gånger

Lysdioden blinkar gult en gång per sekund.

Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser lysdioden grönt en stund före avstängning.

Återställning

Användaråtgärd

Lysdiodsindikering

Status

Tryck på tryckknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.

Efter 10 s blinkar lysdioden rött.

Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startas sedan om och lysdioden blinkar grönt i några sekunder och blir sedan gul.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?