DUG_Exxact 1-vägsuttag_WH-00

Hantering av anti-tripping

Hanteringen av anti-tripping förhindrar att effektbrytaren utlöser genom att stänga av lasten (t.ex. varmvattenberedare, EV-uttag) eller minska lastens effekt.

PCM-systemet (Power Consumption Management) är en avancerad algoritm som har utformats för att förhindra global överkonsumtion. Detta uppnås genom att minska börvärdena och stänga av specifika laster, vilket säkerställer att den totala energiförbrukningen hålls inom en fördefinierad gräns. I och med integreringen av Wiser Home får användare bättre kontroll över de laster som övervakas av PCM. Du kan registrera upp till åtta laster åt gången, vilket hjälper till att hålla systemets totala förbrukning under den fastställda gränsen. Den här gränsen bestäms av dina kontraktsspecifikationer, så det är viktigt att hänvisa till avsnittet Ställa in taxa för information om topp- och låglastpriser. Berättigade enheter kommer automatiskt att införlivas i hanteringen av anti-tripping, vilket ytterligare optimerar energianvändningen och ökar den totala effektiviteten för energihanteringen i hemmet.

Mer information om Hantering av anti-tripping finns i respektive bruksanvisning.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?