DUG_Exxact 1-vägsuttag_WH-00

Återställa enheten

You can reset the Socket outlet to the factory default manually.

Korttryck på tryckknappen 3 gånger (<0,5 s) och tryck sedan länge på tryckknappen en gång (>10 s). LED:en blinkar rött efter 10 sekunder och släpp sedan tryckknappen.

Vid genomförd återställning slutar LED:en blinka. Sedan startas enheten om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS:
  • Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.

  • Efter återställningen blir LED:en gul vilket indikerar att uttaget är klart för parkoppling.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?