DUG_Exxact 1-vägsuttag_WH-00

LED-indikeringar

Parkoppla enheten

Användaråtgärd

LED-indikering

Status

Tryck på knappen 3 gånger

Lysdioden blinkar bärnstensgul en gång per sekund.

Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen har slutförts lyser lysdioden grönt en stund, innan avstängning.

Återställ enheten

Användaråtgärd

LED-indikering

Status

Tryck på tryckknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.

Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött.

Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startas sedan om och lysdioden lyser helt orange.

Inställning (standardläge)

Lysdiodindikering

Beskrivning

Den röda lysdioden lyser.

Den röda lysdioden lyser när utgången slås på.

Alla lysdioder är AV.


Lysdioderna är AV när utgången är AV.

Larm

Lysdiodindikering

Beskrivning

Blinkande röd snabbt

When there is an overload or over-temperature alarm and the device is switched off. Refer to the Troubleshooting to clear the alarms.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?