DUG_Exxact 1-vägsuttag_WH-00

Skapa en automation

  1. På skärmen Hem trycker du på .
  2. Gå till automation och tryck sedan på för att skapa en automation.
  3. Enter the name of the automation (A) and select any of the following conditions to trigger an automation.
    • Alla villkor: All conditions must be met to trigger an automation.

    • Vilket villkor som helst: Något av villkoren måste uppfyllas för att utlösa en automation

    TIPS! Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .
  4. Tryck Lägg till villkor (B) and select any of the following (C).
    • Ändring av enhetens status (Välj enhet): En automation utlöses baserat på en enhets status, t.ex. ett jalusi öppnas eller rörelse detekteras av en rörelsesensor.
    • Bortaläge (Aktivera eller inaktivera): Away mode can also trigger an automation to turn on the lights, close the shutter etc. For more information about Borteläge, refer to the system user guide.
    OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.
  5. To start your automation at a particular time, tap När > Lägg till tid och välj något av följande (D):
    OBS: Max 10 tidsposter kan läggas till.
    • Specific time of day - The automation will trigger at a specific time of the day, such as at sunrise, sunset, or at 8:00 AM.
    • Tidsperiod - The automation will be trigger during time periods such as from sunrise to sunset, or sunset to sunrise, or from 8:00 AM to 5:00 PM.
    1. In this example, we will choose Specific time of day and then select Solnedgång as the start time for the automation.
    2. After choosing the automation start time, tap on Uppsättning on the upper right corner.
  6. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välj något av följande (E):
    OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.
    • Styr en enhet - Select the device and set the desired state of the device.
    • Skicka meddelande - You will be notified if the condition is met.
    • Aktivera ett ögonblick - Select a Moment to activate during the automation.
    • Vänta – Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.
    1. In this example, we will initially select Styr en enhet och välja Smart uttag (F) as the device to trigger an action, later, we will select for the Vänta option to add a delay in the automation.
      VIKTIG: You cannot select the same device that you selected for Lägg till villkor in Step 4. The device should be different.
    2. Set the state, such as On/Off state of the Smart Socket. Tryck sedan på Uppsättning located on the upper right corner.
    3. Again, tap Lägg till en åtgärd och välja Vänta alternativ.
    4. Scroll through the minutes and set the wait time to 1 minute. Tryck sedan på Uppsättning located on the upper right corner.
  7. Tryck på Spara.
    Den sparade automationen visas på sidan Automationer.. Tap the toggle switch (G) on the Automation page to enable/disable the Automation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?