DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

Laitteen lisäasetukset

Wiser Home -sovellus tarjoaa lisäasetuksia termostaatille. Näihin asetuksiin sisältyvät esimerkiksi vaihtokytkimet, joilla voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä venttiilin suoja, ottaa käyttöön jäähdytyksen tulo ja lähtörele sekä asettaa kiertoaika ja universaali tulo.
HUOMAUTUS: Lisäasetusten muuttaminen voi vaikuttaa vakavasti järjestelmään, joten on tärkeää ymmärtää muutosten vaikutus lisäasetuksiin ennen niiden tekemistä.

Lisäasetusten tekeminen:
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Napauta Laitteet > Yhdistelmätermostaatti > Huoneen asetukset > Lisäasetukset (A).
  3. Lue huomio ja napauta OK.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?