DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

LED-merkkivalot

Laitteen pariliitoksen muodostaminen

Tila

Käyttäjän toiminta

Kuvaus

Pariliittäminen käynnissä

Termostaattinäytöllä vilkkuu Jn merkiksi siitä, että liittyminen aloitetaan, kun termostaatin O-kosketuspainiketta painetaan ja pidetään painettuna > 3 sekunnin ajan.

Liittyminen verkkoon onnistui

Termostaatin näytöllä vilkkuu vihreä LED-merkkivalo, kun termostaatti liittyy onnistuneesti verkkoon.

Verkkoon liittyminen epäonnistui

Termostaatin näytöllä vilkkuu punainen LED-merkkivalo, kun termostaatin verkkoon liittyminen epäonnistuu.

Laitteen esimäärittäminen

Tila

Käyttäjän toiminta

Kuvaus

Esimäärityksen valintaan siirtyminen

Oletuksena termostaatin matriisinäytöllä vilkkuu P5, jos ulkoista anturia ei ole kytketty, tai P8, jos termostaattiin on kytketty ulkoinen anturi, kun termostaatti käynnistetään ensimmäisen kerran tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.

Esimäärityksen valinnan muokkaaminen

Oletusarvoista esimääritettyä arvoa voidaan muokata painamalla samanaikaisesti O- ja +-painikkeita kahden sekunnin ajan, jolloin siirrytään Lisäasetukset-valikon lisäasetusvalikkoon. Termostaatin matriisinäytöllä vilkkuu P1 tai P2P9, kun +/–-painiketta painetaan.

Huomautus: Kun +-painiketta painetaan, esimääritys kasvaa yhdellä arvolla. Vastaavasti esimääritys pienenee yhdellä arvolla, kun -painiketta painetaan.

Katso lisätietoja osiosta Laitteen esimäärittäminen.

Anturityypin määrittäminen

Tila

Käyttäjän toiminta

Kuvaus

Lattia-anturin tyypin valitseminen

Termostaatin matriisinäytöllä näkyy lattia-anturin tyyppi ja LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

Lattia-anturin kalibrointi.

Termostaatin matriisinäytöllä näkyy kalibrointiarvo ja LED-merkkivalo vilkkuu sinipunaisena.

Lattian lämpötilan enimmäisraja

Termostaatin matriisinäytöllä näkyy enimmäislämpötilan raja ja LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.

Laitteen nollaaminen

Tila

Käyttäjän toiminta

Kuvaus

Pehmeä nollaus

Termostaatin matriisinäytössä näkyy kiinteä Sr-LED-merkkivalo, kunnes käyttäjä vapauttaa O-painikkeen, jonka jälkeen Sr vilkkuu. Katso lisätietoja osiosta Laitteen nollaaminen.

Tehdasasetusten palautus

Termostaatin matriisinäytössä näkyy kiinteä Fr-LED-merkkivalo, kunnes käyttäjä vapauttaa O-painikkeen, jonka jälkeen Fr vilkkuu. Katso lisätietoja osiosta Laitteen nollaaminen.

Kysynnän näyttäminen - lämpötilan säätötavat

Tila

Käyttäjän toiminta

Kuvaus

Lämmitystarve

Laitteen LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena 1 hz:n taajuudella lämmitystarpeen aikana.

Lämpötilan näyttö

Tila

Käyttäjän toiminta

Kuvaus

Lämpötila alle vähimmäisnäyttöarvon
TAI
Lämpötilan lukuvirhe.

Huomautus: Termostaatin matriisinäytöllä näkyy lämpötilarajat -9–99 °C.

Termostaatin näytöllä vilkkuu --, kun termostaatti on alle -9 °C.

TAI

Termostaatin näytöllä vilkkuu --, kun termostaatti ei voi määrittää lämpötilaa käyttövirheen takia.

Lämpötila on suurempi kuin suurin näyttöarvo

Huomautus: Termostaatin matriisinäytöllä näkyy lämpötilarajat -9–99 °C.

Termostaatin näytöllä vilkkuu + +, kun lämpötila on yli 99 °C.

Poissa kotoa -tila

Tila

Käyttäjän toiminta

Kuvaus

Poissa kotoa -tila asetetaan Wiser Home -sovelluksessa.

Pistematriisinäytössä palaa valo, mikä osoittaa, että termostaatti on poissa kotoa -tilassa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?