DUG_Exxact – rums-/golvtemostat 16 A_WH-00

Avancerade enhetsinställningar

I Wiser Home-appen finns avancerade inställningar för termostaten. Dessa inställningar omfattar växlingsreglage som gör att du kan aktivera eller inaktivera ventilskydd, aktivera kylingångs- och utgångsrelä samt ställa in cykeltid och universell ingång.
OBS: Om du ändrar avancerade inställningar kan det påverka systemet avsevärt. Se till att du är medveten om hur de påverkar systemet innan du tillämpar några ändringar i de avancerade inställningarna.

Så här gör du avancerade inställningar:
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Infälld termostat > Rumsinställningar > Avancerade inställningar (A).
  3. Läs varningen och tryck på OK.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?