DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

Laitteen nollaaminen

Voit nollata termostatin tehdasasetuksiin manuaalisesti tai tehdä pehmeän nollauksen.

Pehmeä nollaus

Paina O-painiketta ja pidä sitä painettuna yli 20 sekunnin ajan.

Termostaatin näytöllä vilkkuu Sr, joka ilmaisee pehmeää nollausta, ja se valitaan, kun painike vapautetaan.
Sr vilkkuu pehmeän nollauksen vahvistamiseksi.
HUOMAUTUS: Voit peruuttaa pehmeän nollauksen pitämällä O-painiketta painettuna yli 30 sekunnin ajan. Tämä palauttaa termostaatin käyttöliittymän sen aiempaan tilaan ennen kosketuspainikkeen painamista. Toiminnalliseen tilaan ei tapahdu muutoksia.


Pehmeä nollaus:

  • Poistaa kaikki Zigbee-yhteyden tiedot.

  • Poistaa kaikki laitteen säilyttämät pilvi- ja tilitiedot uudelleenrekisteröinnin sallimiseksi.

  • Palautuu manuaalisen ohjauksen oletusasetusarvoon.

  • Säilyttää kaikki tehdasasetukset, kuten MAC-osoitteet.

  • Säilyttää laitteen asentajan kokoonpanon oikean toiminnan varmistamiseksi uudelleenliittymiseen/uudelleenrekisteröintiin asti ja sen jälkeen.

Tehdasasetusten palautus


Pidä nollauksen valinnassa O-kosketuspainiketta painettuna yli 25 sekuntia, kunnes termostaatin näytöllä vilkkuu Fr. Se ilmaisee tehdasasetusten palautuksesta, ja se valitaan, kun painike vapautetaan.
Fr vilkkuu matriisinäytössä vahvistaen tehdasasetusten palauttamisen ja termostaatti palautuu tehdasasetuksiin, ja 5 sekunnin kuluttua se palaa esimääritykseen.

HUOMAUTUS: Voit peruuttaa tehdasasetusten palautuksen pitämällä O-painiketta painettuna yli 30 sekunnin ajan. Tämä palauttaa termostaatin käyttöliittymän sen aiempaan tilaan ennen kosketuspainikkeen painamista. Toiminnalliseen tilaan ei tapahdu muutoksia.

Tehdasasetusten palautus:

  • Poistaa kaikki Zigbee-yhteyden tiedot.

  • Poistaa kaikki kokoonpanotiedot.

  • Poistaa kaikki aikataulutiedot.

  • Palautuu manuaalisen ohjauksen oletusasetusarvoon.

  • Säilyttää kaikki tehdasasetukset, kuten MAC-osoitteet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?