DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR med relæ_WH-00

Om enheden

LK FUGA® Wiser trådløs PIR med relæ (herefter kaldet bevægelsessensorrelæet) registrerer varmekilder i bevægelse (f.eks. personer) og kan tænde for ohmske, induktive eller kapacitive belastninger i en indstillelig efterløbstid.

Styringsmuligheder

Styring af hjemmet: For at styre bevægelsessensorrelæet via Wiser Home-appen skal du bruge Wiser Hub.

Direkte betjening: Bevægelsessensorrelæet kan altid styres direkte på stedet. Du kan også tilslutte et vilkårligt antal mekaniske trykknapper.

Funktioner

  • Registreringsområde.

  • Automatisk funktion, manuel betjening.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?