DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR med relæ_WH-00

Indstilling af timeren til bevægelsesregistrering

Du kan indstille timeren til bevægelsesregistrering.
  1. Tryk på Hjem skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Lys > Bevægelsessensor med relæ > Timer til bevægelsesregistrering, og vælg en af følgende muligheder:
    • 15 sek.

    • 30 sek.

    • 45 sek.

    • 1 min.

    • 5 min.

    • Bestemt tidspunkt

    TIP: Bestemt tidspunkt gør det muligt for dig manuelt at definere, hvor længe lyset skal være tændt, efter at der er registreret bevægelse. Den maksimale tidsgrænse, du kan tilføje, er op til 59 minutter og 59 sekunder.
    BEMÆRK: Timeren til bevægelsesregistrering er som standard indstillet på 5 min.
  3. Tryk på Sæt øverst til højre på skærmen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?