DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR med relæ_WH-00

Væk-tilstand

Væk-tilstanden slukker automatisk bevægelsessensorrelæet. Hvis du f.eks. er væk hjemmefra i lang tid, bør lyset ikke tænde på grund af forkerte bevægelsesregistreringer. Denne funktion sikrer, at enheden forbliver slukket, selvom bevægelsen registreres, hvilket hjælper med at spare energi.

  1. Tryk på > Væk-tilstandHjem skærmen.

  2. Tryk på omskifteren for bevægelsessensoren med relæ (A) under afsnittet LYS for at tilføje den i væk-tilstand.

TIP: For mere information om væk-tilstand, se Væk-tilstand i den pågældende systembrugervejledning.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?