DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR med relæ_WH-00

Tekniske data

Mærkespænding

230 V ac., 50 Hz

Nominel effekt

Belastningstype Belastningsnavn Belastningsværdi

LED

LED

200 W

Motor

1000 VA

Jernkernetransformator

500 VA

Glødelampe

2200 W

Halogenlampe

2000 W

Lysstofrør

200 W

Elektronisk step-down konverter

1050 VA

Kapacitiv belastning

10 A, 140 μF

Standby

Maks. 0,4 W

Tilslutning af terminaler

Skrueterminaler til maks. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Udvidelsesenhed

Enkelt trykknap, ubegrænset antal, maks. 50 m

Ekstern sikringsbeskyttelse

16 A afbryder

Nominel strøm

10 A, cosφ = 0,6

Driftsfrekvens

2405 - 2480 MHz

Maks. transmitteret RF-effekt

<10 mW

Kommunikationsprotokol

ZigBee 3.0-certificeret

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?